Gesetze und
Förde­rungen

 
Diagramm eines Wohnhaus-Solarsystems mit Ladestation für Elektrofahrzeuge, inklusive elektrischer Verteilungs- und Steuerungskomponenten.

Wissen, was geför­dert wird

Die Mess­latte für die Klima­schutz­ziele liegt hoch. Im Fokus stehen u.a. die Themen ener­ge­ti­sche Gebäu­de­sa­nie­rung und klima­freund­liche Mobi­lität. Schnelle Fort­schritte sind jetzt durch die Bereit­stel­lung von Förder­mit­teln möglich.
Wir bringen die wich­tigsten Geset­zes­no­vel­lie­rungen kurz und prägnant für Sie auf den Punkt. Erfahren Sie mehr zu den Förder­mög­lich­keiten und setzen Sie dieses Wissen ziel­füh­rend in der Bera­tung mit Ihren Kunden ein.

Macht e-mobil: Gesetz zum Aufbau einer Elek­tro­mo­bi­li­täts­in­fra­struktur

Elek­tro­fahr­zeuge sind wich­tiger Bestand­teil der Klima­schutz-Stra­tegie. Das GEIG regelt die tech­ni­schen Grund­lagen für den Ausbau einer flächen­de­ckenden Ladein­fra­struktur an Wohn- und Nicht­w­ohn­ge­bäuden. Als Elek­tro­hand­werker profi­tieren Sie von der ange­passten Geset­zes­lage und den Förder­mög­lich­keiten, die sich Ihren Kunden eröffnen.

Wichtig fürs Klima: das Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz

Das EEG ist heute das wich­tigste Steue­rungs­in­stru­ment zum Ausbau Erneu­er­barer Ener­gien. Ihnen als Elek­tro­hand­werker bietet das Gesetz Chancen: Umfang­reiche Novel­lie­rungen eröffnen Ihren Kunden Förder­per­spek­tiven für tech­ni­sche Anpas­sungen – und Ihnen die Möglich­keit, sich als kompe­tenter Ratgeber zu posi­tio­nieren. 

Ener­gie­be­wusst bauen und sanieren: Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude

Das BEG ist Grund­lage einer umfas­senden Trans­for­ma­tion der Ener­gie­ver­sor­gung und Ener­gie­nut­zung an Gebäuden. Das Ziel: den Endener­gie­ver­brauch bei Wärme- und Kälte­ver­sor­gung senken. Ihnen als Elek­tro­hand­werker eröffnen sich hier neue Perspek­tiven. 

hager-lifestyle-pic-rendering-witty-one-004-CM-en-03-2024-squ

Diese Förde­rungen sollten Sie kennen: Kredit­an­stalt für Wieder­aufbau

In Deutsch­land unter­stützt die Kredit­an­stalt für Wieder­aufbau (KfW) Ihre Kunden mit Förde­rungen für Lade­sta­tionen, Strom­spei­cher und PV-Anlagen. Außerdem gehören spezi­elle Kredite für Altbau­sa­nie­rung und barrie­re­freies Wohnen zum Ange­bots­spek­trum. 


Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz 
§14a

Um die Ziele der Ener­gie­wende zu errei­chen wird sich die Zahl der Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeugen, Wärme­pumpen sowie PV-Anlagen und Batte­rie­spei­cher­sys­teme erhöhen. Um die Netz­sta­bi­lität zu sichern und gleich­zeitig den Betrieb dieser Verbrauchs­ein­rich­tungen mit möglichst wenig steu­ernden Eingriffen zu ermög­li­chen, gilt seit dem 1. Januar 2024 die Neure­ge­lung gemäß §14a Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz (EnWG).

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-001-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-squ

Mieter­strom:
Ener­gie­wende im Mehr­fa­mi­li­en­haus

Solar­paket 1

Bundestag und Bundesrat haben das Solar­paket 1 verab­schiedet. Damit gibt es Neue­rungen in den Berei­chen Mieter­strom und gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung, sowie Verein­fa­chungen beim Netz­an­schluss.

AdobeStock_1018547898-mieterstrom-squ

Was der "Bauturbo"  der Bundes­re­gie­rung
für das Elek­tro­hand­werk bedeutet

Auch wenn derzeit keine spezi­ellen Förder­pro­gramme ausschließ­lich für das Elek­tro­hand­werk vorge­sehen sind, bringt der soge­nannte "Bauturbo" der Bundes­re­gie­rung wich­tige gesetz­liche Neue­rungen für Elek­tro­be­triebe mit sich – etwa durch beschleu­nigte Geneh­mi­gungs­ver­fahren oder verein­fa­chet Bauvor­gaben. 

 

  • Beschleu­nigte Geneh­mi­gungs­ver­fahren: Der neue § 246e BauGB ermög­licht es Kommunen, Wohn­bau­vor­haben ohne Bebau­ungs­plan in zwei Monaten zu geneh­migen  –  inklu­sive Umbauten oder Umnut­zung. 
  • Seri­elle / Modu­lare Bauweise & Gebäu­detyp E: Im Koali­ti­ons­ver­trag ist vorge­sehen, Serien- und Modulbau zu fördern und den Gebäu­de­type "E" (elek­trisch stan­dar­di­siert) recht­lich zu sichern
  • Digi­ta­li­sie­rung: Geplanter Ausbau der Digi­ta­li­sie­rung im Bau, unter anderem durch BIM (Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling) zur Opti­mie­rung von Planung und Ausfüh­rung
  • Steu­er­liche und struk­tu­relle Förder­an­pas­sungen: KfW-Programme für Neubau und Moder­ni­sie­rung werden gestrafft, Kommu­nale Wohnungs­bau­ge­sell­schaften werden gestärkt und Städ­te­bau­för­de­rung moder­ni­siert.

Klima­scho­nend
Planen und Bauen

Ressour­cen­scho­nende Gebäude sind das Gebot der Zukunft – häufig aber ziem­lich komplex. Wir erleich­tern Planung und Bau möglichst klima­scho­nender Immo­bi­lien mit einem erprobten Ener­gie­ma­nage­ment­system. Für Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser. Für Neu- und Bestands­bauten – und für Archi­tekten und Planer, die ihren Projekten heute das morgen gleich mit einbauen wollen.

Illustration eines modernen Hauses mit Solarmodulen und einer Ladestation für Elektrofahrzeuge

Förder-Check mit
dem Ener­gie­kom­pass

Mit dem kosten­losen Förder­mittel-Support erhalten Sie Unter­stüt­zung bei der Bera­tung Ihrer Kunden und können Ihr Angebot vorab von Ener­gie­be­ra­tern auf Förder­mög­lich­keiten prüfen lassen. 

Elektriker bei der Beratung seiner Kunden

Icon von einem Brief.

Werden Sie Förder­profi!

Mit unserer Mailin­greihe zum Thema "Gesetze und Förde­rungen" erhalten Sie alle wich­tigen Infor­ma­tionen zu gesetz­li­chen Rahmen­be­din­gungen für das Elek­tro­hand­werk und den damit verbun­denen Förder­mög­lich­keiten - kompakt in Ihr E-Mail Post­fach.


Hager Podcast
Zukunft elek­trisch

E-Mobi­lität, alter­na­tive Ener­gie­er­zeu­gung oder Gesetze und Förde­rungen: Was diese Themen für die Elek­tro­in­stal­la­tion von heute und morgen bedeuten, bespre­chen Katha­rina Wille und Gernot Stamer gemeinsam mit wech­selnden Experten im Hager Podcast "Zukunft elek­trisch". 

Jetzt rein­hören auf Spotify

Jetzt rein­hören bei Apple Podcast