EEG
Wissen, was gefördert wird

Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEG
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) umfasst die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Erzeugung, Einspeisung und Vergütung von regenerativ erzeugtem Strom. Das EEG trat im Jahr 2000 in Kraft und wurde seither kontinuierlich weiterentwickelt. Es schreibt vor, dass Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) grundsätzlich immer in das Stromnetz eingespeist wird und Anlagenbesitzer für Windkraft oder Photovoltaik stets eine festgeschriebene Einspeisevergütung erhalten.
Ziel ist die Entwicklung einer nachhaltigen Stromversorgung und damit das Vorantreiben von Klima- und Umweltschutz. Zudem sollen fossile Energieressourcen geschont, Kosten für die Energieversorgung verringert und die Entwicklung von Technologien gefördert werden.
Die Ziele

Ergänzung zum Nullsteuersatz für PV-Anlagen
Sie können die Erweiterung bzw. Erneuerung von Zählerschränken bei der Installation von PV-Anlagen dauerhaft ohne Umsatzsteuer anbieten. Die Finanzbehörden von Bund und Länder haben beschlossen, dass die isolierte Erweiterung bzw. Erneuerung eines Zählerschranks im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaikanlage dem Nullsteuersatz unterliegt.
Aktuelle Neuerungen
Stand: 2025
- Wegfall der EEG Umlage
- Anpassung der EEG-Einspeisevergütung
- Reduzierung bürokratischer Hürden durch Wegfall der Umsatz-/Einkommenssteuer
- Ausweitung der Förderung auf PV-Anlagen welche nicht auf dem Hausdach installiert sind
- Wegfall der 70%-Regelung (Spitzkappung)
-
EEG Einspeisevergütung
Da EEG 2025 trennt die Einspeisevergütungssätze nach PV -Überschuss und Volleinspeisung. Für Anlagen, die zwischen dem 1. Februar und dem 31. Juli 2025 in Betrieb genommen werden, gelten die in der Tabelle aufgeführten Vergütungssätze. Ab August 2025 sinken diese halbjährlich um 1%.
-
Abbau bürokratischer Hürden
- Die Einnahmen aus der Netzeinspeisung als auch der private Eigenverbrauch werden von der Einkommenssteuer befreit
- Die Installation von PV-Anlagen einschließlich Batteriespeicher, die auf Wohnhäusern errichtet werden, sind seit Januar 2023 Umsatzsteuer befreit
- Bei der Inbetriebnahme von PV-Anlagen bis 30 kWp muss der Netzbetreiber nur noch in Ausnahmefällen anwesend sein
- Details im Tipp EEG
-
Steuerliche Erleichterungen
Einnahmen aus PV-Anlagen bis 30kWp auf Einfamilienhäusern sind einkommenssteuerfrei. Installationen auf Wohnhäusern sind zudem unabhängig von der Leistung von der Umsatzsteuer befreit.
Diese Chance bietet Ihnen das EEG
Erfahren Sie alles über die EEG Umlagen-Befreiung, die vorgeschriebene Ausstattung und werden Sie zum kompetenten Ratgeber für Ihre Kunden.

Werden Sie Förderprofi!
Mit unserer Mailingreihe zum Thema "Gesetze und Förderungen" erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Elektrohandwerk und den damit verbundenen Fördermöglichkeiten – kompakt in Ihr E-Mail Postfach.
Intelligente Messsysteme und
Smart-Meter-Gateways
Das novellierte EEG beschreibt die Ausstattung mit intelligenten Messsystemen (iMsys), umgangssprachlich auch Smart Meter, zum Fernsteuern und Abrufen von Einspeisedaten von EE-Anlagen. Daraus resultiert, dass neue Photovoltaik-Anlagen ab einer installierten Leistung von 7 kWp künftig mit einem Smart-Meter-Gateway (SMGW) ausgestattet werden müssen.
-
Was ist ein intelligentes Messsystem?
-
Was ist ein Smart-Meter-Gateway?
Neue Optionen für die
Post-EEG-Anlagen
Als Post-EEG-Anlagen werden all jene Anlagen bezeichnet, die älter als 20 Jahre sind und für die eine finanzielle EEG-Vergütung ausläuft. Differenziert wird zwischen Volleinspeisung und Eigenverbrauch.
-
Volleinspeisung
-
Eigenverbrauch
flow Energiemanagement System
Intelligente Steuerung von Energieverteilung und Ladevorgang der angeschlossenen Anlagen. Jederzeit bedarfsgerecht versorgt.
Mieterstrom-Modell
Wohnungsunternehmen und Besitzer von Mehrfamilienhäusern können sich an der Energiewende beteiligen und selbsterzeugten Strom an Mieter verkaufen. Dieses Vorgehen wird als Mieterstrom-Modell bezeichnet.

Alle Downloads auf einen Blick
-
pdf10,45 MB
Hager Tipp 48: Erneuerbare-Energien-Gesetz (23DE0037)
Hager Tipp 48: Erneuerbare-Energien-Gesetz (23DE0037)
-
pdf5,9 MB
Hager Tipp 47: Mieterstrom (24DE0017)
Hager Tipp 47: Mieterstrom (24DE0017)
Energiewende im Mehrfamilienhaus
-
pdf2,93 MB
Produktinformation Intelligentes Messsystem (20DE0067)
Produktinformation Intelligentes Messsystem (20DE0067)
Anschluss und Verdrahtung von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen