VIVA­WEST,
Bottrop

Ener­gie­ver­tei­lung im Mehr­fa­mi­li­en­haus

Außenansicht eines modernen Wohngebäudes mit Balkonen in einem Vorortgebiet

Ener­ge­ti­sche Moder­ni­sie­rung und
Sanie­rung im Bestand

Einer der großen Hebel für einen klima­neu­tralen Gebäu­de­be­stand des Wohnungs­un­ter­neh­mens VIVA­WEST ist die Inten­si­vie­rung der ener­ge­ti­schen Moder­ni­sie­rung – quan­ti­tativ und quali­tativ:

Stan­dar­di­sierte, vorver­drah­tete volta Klein­ver­teiler von Hager: Darauf setzt das Toch­ter­un­ter­nehmen RHZ bei ihren umfas­senden Sanie­rungs­pro­jekten und Leer­woh­nungs­sa­nie­rungen in puncto elek­tro­tech­ni­scher Infra­struktur und Elek­tro­in­stal­la­tion. Dabei kommt sie jähr­lich auf etwa 800 Wohn­ein­heiten. So auch in einem kompletten Quar­tier mit mehreren Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern in Bottrop.


Stan­dar­di­sierte
Klein­ver­teiler

Opti­mierte Arbeits­pro­zesse, kürzere Instal­la­ti­ons­zeiten und hoher Quali­täts­stan­dard

Früher wurden für die Bestü­ckung eines Klein­ver­tei­lers bis zu 40 Einzel­kom­po­nenten von der Baustelle aus vom Monteur bestellt. Zudem ist die Monta­ge­zeit in einer Leer­woh­nung oder Baustelle ein Thema, welches Hager ständig opti­miert. Deshalb hat die RHZ gemeinsam mit Hager zwei Stan­dard­va­ri­anten an Klein­ver­tei­lern defi­niert, die einheit­lich vorbe­stückt und einfach, sicher und in kürzester Zeit zu instal­lieren sind. Das bietet nicht nur Vorteile fürs Hand­werk bei Bestel­lung und Instal­la­tion, sondern auch für die Mieter. Denn die Elek­tro­hand­werker können bei Störungen oft viel schneller helfen, weil die Verteiler stan­dar­di­siert sind und der Aufbau somit bestens bekannt.


Schnelle und einfache Montage 

Für jede Instal­la­ti­ons­si­tua­tion

Die vorver­drah­teten volta Klein­ver­teiler zeichnen sich durch eine sehr schnelle und monta­ge­freund­liche Konstruk­tion aus. Damit erleich­tern sie dem Elek­tro­hand­werker die Arbeit und redu­zieren die Instal­la­ti­ons­zeiten. Prak­tisch bei der Unter­putz­in­stal­la­tion: Die Mauer­anker sind sowohl vertikal als auch hori­zontal einsetzbar, sodass sie bei allen Einbau­si­tua­tionen eine feste Fixie­rung ermög­li­chen. Ergän­zend liegen allen Vari­anten die jewei­lige Doku­men­ta­tion, Strom­lauf­plan und Legende (Beschrif­tung) bei – zur sauberen und einfa­chen Anbrin­gung an der Tür des Klein­ver­tei­lers.


Tech­nik­zen­trale
von Hager

Einfach und sicher mit quick­con­nect Technik

Die Tech­nik­zen­trale regelt als Herz des Hauses die elek­tro­tech­ni­sche und digi­tale Infra­struktur in den Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern in Bottrop. Auch hier können die Mitar­beiter der RHZ auf eine zeit­spa­rende Elek­tro­in­stal­la­tion bauen: Mit der quick­con­nect Anschluss­technik lassen sich beispiel­weise Reihen­ein­bau­ge­räte um bis zu 40 Prozent schneller montieren. Ergän­zend konzi­piert die RHZ die Tech­nik­zen­trale so, dass die Gebäude auf die Ener­gie­wende vorbe­reitet sind. Das bedeutet, dass im Rahmen der Sanie­rung alles auf die Zukunfts­an­wen­dungen wie beispiels­weise Wärme­pumpe, Mieter­strom und E-Mobi­lität so weit wie möglich vorbe­reitet ist.


„Für das Thema Ener­gie­ver­tei­lung – insbe­son­dere Klein­ver­teiler – haben wir bei der Suche nach einem zuver­läs­sigen Partner v. a. nach einem Unter­nehmen geschaut, das am Markt etabliert ist und unsere hohen Anfor­de­rungen an Qualität, Liefer­fä­hig­keit, Weiter­ent­wick­lung und Flexi­bi­lität erfüllt. Wir haben uns aus diesen Gründen für Hager entschieden und deswegen, weil sich die Kompo­nenten von Hager einfach, sicher und besser einbauen lassen.“ 

Michael Fried­rich,
Leiter Moder­ni­sie­rung RHZ Hand­werks-Zentrum GmbH



Projekt­be­tei­ligte

Bauherr / Bestand­shalter:

Viva­west Wohnen GmbH, Gelsen­kir­chen

 

Elek­tro­pla­nung:

SKIBA Inge­nieur­ge­sell­schaft für Gebäu­de­technik mbH, Gelsen­kir­chen

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

RHZ Hand­werks-Zentrum GmbH – ein Unter­nehmen von VIVA­WEST, Gelsen­kir­chen

 

Projekt­ver­ant­wort­liche Hager:

Sebas­tian Druskat, Vertriebsteam Region West

Ursula Keller, Ansprech­part­nerin für die Wohnungs­wirt­schaft, Hager Vertriebs­ge­sell­schaft


Impres­sionen


Techniker arbeitet an elektrischer Verteilung mit einem Hager-Schraubendreher und Installationsmaterialien im industriellen Umfeld
Industrielle Schaltanlagen und Sicherungskasten in einem Steuerraum mit ordentlich organisierten Kabeln und Komponenten
Techniker prüft eine Hutschiene mit mehreren Leitungsschutzschaltern in einem Elektrokasten
Offener Elektroverteiler mit ordentlich verlegten Kabeln in einer Wandnische installiert
Elektriker montiert einen Hager Verteilerkasten mit Leitungsschutzschaltern in einem Wohngebäude
Person bei der Inspektion oder Installation eines Verteilerkastens für elektrische Stromkreise in einem Gebäude
Elektrische Verkabelung mit Kabelkanal montiert auf einer rauen Wand nahe einem geschlossenen weißen Elektroverteilerkasten

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Zwei Fachleute besprechen einen Bauplan an einer Betonwand

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Querschnittsansicht eines modernen mehrstöckigen Wohngebäudes mit Darstellung von Innenräumen, Beleuchtung und elektrischen Installationen

Elek­tro­tech­ni­sche Gesamt­kon­zepte für die Wohnungs­wirt­schaft

Infor­mieren Sie sich über unsere Lösungen für die Wohnungs­wirt­schaft.

 

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.