Staat­liche Grund- und Mittel­schule,
Zolling

Alles aus einer Hand: energie- und daten­tech­ni­sche Infra­struk­tur­lö­sungen von Hager für einen modernen Schul­be­trieb

Modernes Schulgebäude mit Solarmodulen auf dem Dach und bunten Fenstern unter blauem Himmel

Moderne Archi­tektur
mit inneren Werten

Einla­dender Gebäu­de­kom­plex schafft ange­nehme Lern­at­mo­sphäre

In der staat­li­chen Grund- und Mittel­schule Zolling werden rund 550 Schü­le­rinnen und Schüler unter­richtet – seit dem Schul­jahr 2017/18 in einem zeit­ge­mäßen Neubau, mit dem die gesamte Schule in allen Berei­chen für die Zukunft gut aufge­stellt ist. Nicht zuletzt dank der elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­tur­lö­sungen von Hager erfüllt sie alle Anfor­de­rungen eines modernen Schul­be­triebs, zu dem digi­tale Unter­richts­kon­zepte ebenso gehören wie die Nutzung entspre­chender Medien.

 

Der Neubau der Grund- und Mittel­schule Zolling besticht durch eine helle und freund­liche Fassade mit groß­zü­gigen Glasele­menten. Im Inneren ermög­licht die zukunfts­wei­sende Gebäu­d­e­instal­la­tion Schü­lern und Lehrern zeit­ge­mäßes Lehren und Lernen.


Hager-Ener­gie­ver­tei­lung

Das Herz­stück der elek­tro­tech­ni­schen Infra­struktur

Die Ener­gie­ver­tei­lungen von Hager stehen für höchste Personen-, Anlagen- und Betriebs­si­cher­heit – vom Einfa­mi­li­en­haus bis hin zu großen Systemen im Zweckbau für Anwen­dungen bis 4.000 A.

Hager-Brüs­tungs­ka­näle
und Gerä­te­einbau

Dezen­trale Versor­gung mit allen erfor­der­li­chen Anschlüssen

Die Hager-Brüs­tungs­ka­näle tehalit BR stellen wand­um­lau­fend alle benö­tigten energie- und daten­tech­ni­schen Anschlüsse in Büro- und Klas­sen­räumen bereit. Hierfür steht ein umfang­rei­ches Gerä­te­ein­bau­pro­gramm zur Verfü­gung, bei dem Kompo­nenten beliebig plat­ziert, nach­träg­lich versetzt oder ergänzt werden können.


Hager-Medi­en­säule

Flexible Lösung für alle Anfor­de­rungen

Eine wesent­liche Stärke der Hager-Medi­en­säule liegt in ihrer hohen Flexi­bi­lität beim Innen­ausbau, der indi­vi­duell an die Bedürf­nisse der Schule ange­passt werden kann. Die Grund- und Mittel­schule in Zolling hat bei der Umset­zung einer modernen und leis­tungs­fä­higen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struktur auf eine komplette Bestü­ckung der Hager-Medi­en­säule gesetzt. Inte­griert sind hier neben Hager-Vertei­lern und -Modu­lar­ge­räten auch KNX-Aktoren von Hager sowie die entspre­chenden Q.3-KNX-Sensoren von Berker.

In alle Raum­kon­zepte harmo­nisch inte­grierbar

Die Gehäuse der stan­dard­mäßig 400 Milli­meter breiten und 150 Milli­meter tiefen Hager-Medi­en­säulen aus Alumi­nium und robustem Stahl­blech sind indi­vi­duell an Raum­höhen bis 4,50 Meter anpassbar. Die farb­liche Außen­ge­stal­tung der Säulen ist frei wählbar aus der gesamten Palette der RAL-Farben, so dass eine harmo­ni­sche Inte­gra­tion in alle räum­li­chen Gestal­tungs­kon­zepte möglich ist.

Planung der Medi­en­säule mit dem Online-Konfi­gu­rator

Mit dem intuitiv zu bedie­nenden Online-Konfi­gu­rator können Archi­tekten, Hand­werker und Planer die passende Medi­en­säule einfach und sicher in nur drei Schritten zusam­men­stellen:

  1. Auswahl von Typ, Höhe und Art der Einbau­mo­dule
  2. Erstel­lung des Ausschrei­bungs­texts inkl. voll­stän­diger Doku­men­ta­tion samt BIM-Daten
  3. Bestel­lung der Medi­en­säule

Berker-Schal­ter­pro­gramm Q.3

Mehr als nur Licht AN/AUS

Das Berker-Schal­ter­pro­gramm Q.3 zeigt klare Kante: Durch die recht­wink­ligen Einfas­sungen harmo­nieren diese Rahmen hervor­ra­gend mit der Archi­tektur moderner Gebäude. In der Grund- und Mittel­schule Zolling sind Berker-KNX-Sensoren in die Rahmen inte­griert, die unter anderem eine komfor­table Raum­tem­pe­ra­tur­re­ge­lung ermög­li­chen.


Das digi­tale
Klas­sen­zimmer

Moderne Lehr- und Lern­kon­zepte brau­chen eine passende elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur. Hager bietet Ihnen die rich­tigen Kompo­nenten, um Unter­richts­räume für digi­tales und vernetztes Arbeiten auszu­statten.

Symbolbild für digitalen Unterricht an einer modernen Schule

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

15DE0345_REF_B_Blueprint-B13_Hager-Forum_0875-ootb_lan

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.