Sicher­heit
in Ihrem Zuhause



Der Strom, der vom regio­nalen Ener­gie­ver­sorger in Ihrem Zuhause ankommt, muss in erster Linie verteilt und die Instal­la­tion abge­si­chert werden. Doch mit den tech­ni­schen Möglich­keiten wachsen auch die Aufgaben des Vertei­ler­kas­tens. Inzwi­schen ist aus dem einfa­chen Strom­ver­brau­cher-Haus­halt mit Siche­rungs­kasten ein komplexes System mit moderner Ausstat­tung und hohen Anfor­de­rungen geworden. Strom wird selbst produ­ziert, verbraucht, einge­speist und dazu­ge­kauft und das Ganze intel­li­gent gesteuert. All das passiert in der Tech­nik­zen­trale. Zeit, sie einmal in den Fokus zu rücken.



Die Aufgaben
der Tech­nik­zen­trale

Im Mittel­punkt des Sicher­heits­kon­zeptes für Ihr intel­li­gentes Zuhause steht der Zähler­schrank. Und daraus ist inzwi­schen die Tech­nik­zen­trale geworden, in der alle Fäden zusam­men­laufen. Das Daten-Netz­werk, das Energie-Netz­werk und das Netz der intel­li­genten Gebäu­de­steue­rung (Smart Home).

Schützen

Ob Kurz­schluss, Fehler­strom,Über­last oder Über­span­nungen - FI/LS-Schalter sowie Kombia­bleiter sorgen für Sicher­heit und bewahren die Bewohner Ihres Zuhauses sowie sensible Elek­tro­ge­räte vor Schäden.

 

 

Steuern

Komman­do­brücke für Ener­gie­ma­nage­ment und Smart Home glei­cher­maßen. Das elek­tri­sche Herz des Hauses ist auch seine Steu­er­ein­heit. Denn hier in der Tech­nik­zen­trale sind die Controller für das Ener­gie­ma­nage­ment (flow), die Hard­ware für intel­li­gente Gebäu­de­steue­rung (Smart Home) und der WLAN-Router instal­liert.

Smart-Home-Tablet mit Automatisierungssteuerungsschnittstelle auf einer Couch in einem Wohnzimmer

Managen

Der Ener­gie­con­troller in der Tech­nik­zen­trale ermög­licht die Kommu­ni­ka­tion zwischen den Verbrau­chern im Haus, dem Ener­gie­spei­cher, Wallbox und z.B. PV-Anlage. Das Laden des Haus­bat­te­rie­spei­chers oder des E-Autos sollte idea­ler­weise genau dann passieren, wenn die PV-Anlage den meisten Strom erzeugt. Auch für diese Aufgaben ist der Ener­gie­ma­nager in der Tech­nik­zen­trale zuständig.

Vernetzen

Die Tech­nik­zen­trale ist auch der Dreh- und Angel­punkt der Ener­gie­ver­sor­gung sowie der Haus­au­to­ma­tion. In die Tech­nik­zen­trale meldet beispiels­weise der Dämme­rungs­schalter "Hellig­keits­wert unter­schritten", kommt von hier der Befehl an die Außen­leuchte: „Licht an!“ Strom, Daten, Smart Home: Alle Drähte laufen hier zusammen.

 

Kind malt auf einer Tafel mit Hager Steckdosen und Schaltern im Hintergrund

Messen

"Bidi­rek­tio­naler Infor­ma­ti­ons­fluss" nennen es die Fach­leute und meinen damit Mess­sys­teme, die sowohl die Energie messen, die zu Hause produ­ziert wird, als auch die, die verkauft, dazu­ge­kauft und selbst verbraucht wird. Diese Messys­teme arbeiten digital und liefern die Daten für ein effek­tives Ener­gie­ma­nage­ment.

von


Bauherren-Tipp: Voraus­denken

Zukunft instal­lieren

Denken Sie beim Bauen an Ihren künf­tigen Bedarf. Legen Sie zum Beispiel das Kabel für die E-Mobil-Lade­sta­tion schon in den Carport. Und instal­lieren Sie zusätz­liche Leer­rohre, durch die später je nach Bedarf Kabel geführt werden können. Zum Beispiel für zusätz­liche Außen­leuchten. Der Aufwand und die Kosten sind in der Bauphase gering. Der Nutzen in der Zukunft kann beträcht­lich sein.


Basis für die
Ener­gie­wende

Die Ener­gie­wende beginnt direkt im Tech­nik­raum Ihres intel­li­genten Zuhauses: Erst wenn flächen­de­ckend smarte, bidi­rek­tio­nale Zähler instal­liert sind, kann die dezen­trale Ener­gie­ver­sor­gung umge­setzt werden. Sie ist Voraus­set­zung dafür, dass Strom aus erneu­er­baren Quellen irgend­wann alle fossilen Ener­gie­träger ersetzt haben wird.

Techniker überprüft einen großen Elektroverteiler mit verschiedenen Leitungsschutzschaltern und Verkabelungen

Wussten Sie schon, ...?

Förde­rung bean­tragen - Steuern sparen

Es gibt bis zu 40.000 € Förde­rung,  wenn Sie bei Ihrer Steu­er­er­klä­rung einen Nach­weis über ener­ge­ti­sche Sanie­rung (sommer­li­chen Wärme­schutz, die Erneue­rung oder Opti­mie­rung der Heizungs­an­lage und den Einbau von digi­talen Systemen zur ener­ge­ti­schen Betriebs- und Verbrauchs­op­ti­mie­rung) einrei­chen. Mehr Förder­infos gibt´s hier.


Über 70 Jahre Erfah­rung

Alles aus einer Hand

Hager ist führender Anbieter für elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tionen und bietet Lösungen von Ener­gie­ver­tei­lung über Sicher­heits­technik bis hin zur Gebäu­de­steue­rung. Zusammen mit Elek­tro­fach­be­trieben begleiten wir Ihr Projekt vom Entwurf bis zur Schlüs­sel­über­gabe.