Prüfungs­vor­be­rei­tung
Übungs­auf­gaben

Die wich­tigste Prüfungs­frage ist: Und was kommt in der Prüfung dran? Ganz genau erfahren Sie es erst am großen Tag. Hier bekommen Sie die Möglich­keit, sich gut auf die Prüfung vorzu­be­reiten.

Aufgabe

Gut vorbe­reitet
in die Prüfung

Eigent­lich haben Sie die letzten Jahre nichts anderes getan und sich auf die Prüfung vorzu­be­reiten. Und doch hat man ein mulmiges Gefühl und man fragt sich: bin ich gut genug vorbe­reitet?

Natür­lich ist es sinn­voll, sich in den letzten Wochen noch einmal gründ­lich zu konzen­trieren. Dies gibt Ihnen auch die notwen­dige Sicher­heit und Sie gehen mit einem guten Gefühl in die Prüfung. Und je besser Sie sich an die Aufga­ben­formen der Prüfung gewöhnen, desto Erfolg verspre­chender gehen Sie unter Stress mit ihnen um. 


Übungs­auf­gaben

Im Folgenden finden Sie Aufgaben inklu­sive Lösungen, die so auch in der Prüfung gestellt werden könnten. Machen Sie sich mit der Form vertraut, indem Sie zunächst versu­chen, sie eigen­ständig zu lösen. Anschlie­ßend glei­chen Sie Ihre Antworten mit der Muster­lö­sung ab. So entwi­ckeln Sie ein Verständnis dafür, wie die Aufgabe gemeint ist und worauf bei der Antwort Wert gelegt wird.


  • Planung und Instal­la­tion einer Satelit­ten­emp­fangs­an­lage

  • Elek­tro­in­stal­la­ti­ons­pla­nung einer Kfz-Werk­statt

  • Projekt­auf­gabe Schlos­serei und Werk­statt GmbH

  • Kalku­la­ti­ons­auf­gabe - Neuin­stal­la­tion eines Büro­raumes



Hilfs­mittel
zur Prüfungs­vor­be­rei­tung

Sehen Sie sich auch die aufge­führten Bücher zur Vorbe­rei­tung auf Ihre Abschluss­prü­fung an. Neben den Übungs­auf­gaben bilden diese empfeh­lens­werte Beispiele, um die Prüfungs­si­tua­tion zu meis­tern:

Energie- und Gebäu­de­technik 2:
Paket Aufgaben und Lösungen, Chris­tiani Verlag.
Aufgaben- und Lösungs­buch im Set stellen eine gute Samm­lung projek­t­ori­en­tierter Übungs­auf­gaben zum Selbst­stu­dium dar, erhält­lich bei Amazon:
Energie- und Gebäu­de­technik 2: Paket Aufgaben und Lösungen

 

Prüfungs­vor­be­rei­tung für die neuge­ord­neten Elek­tro­be­rufe, Bildungs­verlag Eins. 
Arbeits­bü­cher (für Prüfungs­teile 1 und 2) zur Prüfungs­vor­be­rei­tung im Selbst­stu­dium, jeweils mit Lösungen im Extra­band, erhält­lich bei Amazon:
Prüfungs­vor­be­rei­tung für die neuge­ord­neten Elek­tro­be­rufe Teil 1
Prüfungs­vor­be­rei­tung für die neuge­ord­neten Elek­tro­be­rufe Teil 2

Unter nach­fol­genden Links können Sie die außerdem die Kalku­la­ti­ons­hilfen direkt bestellen:
e-CD - die Kalku­la­ti­ons­hilfe in digi­taler Form
Kalku­la­ti­ons­hilfe in Buch­form