Access Gate

Türsprech­an­lage per Smart­phone bedienen

Frau steht neben weißem Fahrrad auf einer Brücke und schaut auf das Smartphone

Tür öffnen mit dem Smart­phone
Das IP Gateway für die Türsprech­an­lage

Kleines Gerät, große Wirkung: Das Access Gate verbindet die 2Draht Technik der Türkom­mu­ni­ka­tion mit dem Internet. Die Türsprech­an­lage lässt sich mit einem Smart­phone oder einem Tablet bedienen. So kann man jeder­zeit und überall sehen, wer zuhause vor der Tür steht. Auch die Kommu­ni­ka­tion mit dem Besu­cher und das Öffnen der Tür erfolgen über das mobile Endgerät – dank elcom access App. Und falls man einen Türruf verpasst, zeigt der inte­grierte Bild­spei­cher, wer es war, der geklin­gelt hat. Viele Vorteile für den Kunden – und das bei äußerst einfa­cher Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme.

Frontalansicht TJA510 IP-Gateway von Hager/Elcom, Server für Anbindung 2draht-Türsprechanlagen an IP-Umgebungen

Die Elcom Access App
für mobile Endge­räte

Jeder­zeit sehen, wer vor der Tür steht und klin­gelt

Die App ist attraktiv gestaltet und intuitiv bedienbar. Ob iOS oder Android, Smart­phone oder Tablet: Ihr Kunde hat Zugriff auf alle Funk­tionen der Türkom­mu­ni­ka­tion. Der Türruf wird aufs mobile Endgerät gesendet, wo eine Video-Vorschau zu sehen ist. Verpasste Türrufe lassen sich später nach­voll­ziehen: im Bild­spei­cher ist zu sehen, welcher Besu­cher vor der Tür stand.

 

Server: 6.1.6
BSP: 2.5.21
Elcom Access iOS 2.1.3
 Elcom Access Android 2.1.1 
Smartphone mit Elcom Access App für Türsprechanlagen, Ansicht einer Person am Haupteingang

Update
Januar 2023

  • Bug Fixes und Verbes­se­rungen Hager Pilot

    Problem­be­he­bung: Refe­renz­nutzer sollte nicht dazu berech­tigt sein, sich über Hager Pilot mit einem THA670-Server zu verbinden

     

    Problem­be­he­bung: Eigen­tümer kann Instal­la­teur nicht reak­ti­vieren – Fehler 404 – Kein Internet beim booten

     

    Problem­be­he­bung: Beim Zurück­setzen einer großen Instal­la­tion gibt es kein Lade-Symbol

     

    Problem­be­he­bung: Beim Zurück­setzen einer Instal­la­tion nach fehl­ge­schla­gener Über­gabe erscheint kein Pop-Up zum Erstellen eines neuen Projekts

     

    Problem­be­he­bung: Access Kachel ist auch nach Zurück­setzen der Instal­la­tion aktiv

     

    Problem­be­he­bung: Login mit admin/1234 nicht möglich, wenn der Server über den Schalter auf der Vorder­seite im Offline-Modus gestartet

     

    Problem­be­he­bung: Wenn der Server beim ersten Start im Offline-Modus gestartet wird, kann die Über­gabe nicht ohne einen Reboot oder Neustart durch­ge­führt werden

     

    Cyber Secu­rity: Ände­rung der maximal mögli­chen Versuche bei falschem Login von 3 auf 5 Versuche, bevor der Account für 5 Minuten gesperrt wird Refe­renz- / beschränkter Nutzer: Beim Anlegen eines Accounts wird Vor- und Nach­name benö­tigt

  • Bug Fixes access

    Problem­be­he­bung: Beim Löschen des letzten Benut­zers einer Rufzone werden Logs und Archive nicht gelöscht bis ein Türruf durch­ge­führt wurde

     

    Problem­be­he­bung: Blauer/Schwarzer Bild­schirm in Elcom Access App


Inbe­trieb­nahme mit der Hager Pilot App

Ist das Access Gate in die Tech­nik­zen­trale einge­setzt, wird es in Betrieb genommen. Die Hager Pilot App sorgt dafür, dass die Konfi­gu­ra­tion schnell von der Hand geht.



Einfache
Inbe­trieb­nahme

Schnell instal­liert und schnell konfi­gu­riert

Die Verbin­dung zwischen Türkom­mu­ni­ka­tion und Internet ist einfach herzu­stellen: Über den verpo­lungs­si­cheren 2D Bus wird das Access Gate TJA510 zwischen Außen- und Innen­sta­tion der Türsprech­an­lage geschaltet. Via LAN-Verbin­dung kommu­ni­ziert es mit allen verlinkten Endge­räten. Das System ist erwei­terbar – so ist es z.B. jeder­zeit möglich, in großen Gebäuden weitere Innen­sta­tionen zuzu­schalten. Eine Wartung ist nicht nötig. Weiterer Vorteil: Das Access Gate benö­tigt nur 6 Platz­ein­heiten auf der Hutschiene.

Blick in Hager Pilot App auf Tablet, Ansicht der Eingabemaske Handover zur Verknüpfung von Projekten mit einem myhager-Konto (Schritt 1)

Türsprech­an­lage abbilden

Unter dem Menü­punkt "Geräte" wird die Türsprech­an­lage abge­bildet. Ange­legt werden alle vorhan­denen Außen­sta­tionen sowie alle Innen­sta­tionen. Es empfiehlt sich, ein Benut­zer­konto anzu­legen, um die gesamte Anlage zu testen.

Blick in Hager Pilot App auf Tablet, Ansicht der Bedienoberfläche im Bereich Nutzerverwaltung mit Nutzerliste

Access Gate mittels Hager Pilot öffnen

Die Hager Pilot App sucht auto­ma­tisch nach verfüg­baren Access Gates im Netz­werk. Nach Öffnen der Start­seite des Access Gate werden Benut­zer­name und Kenn­wort einge­geben und die Inbe­trieb­nahme kann starten.

Blick in Hager Pilot App auf Tablet, Ansicht der Bedienoberfläche im Bereich Geräte (Verwaltung, Einrichtung)

Projekt über­geben

Die Vorein­stel­lungen bei Benut­zer­name und Kenn­wort werden gelöscht. Legen Sie neue Zugangs­daten an und über­geben Sie das Projekt an Ihren Kunden.

Blick in Hager Pilot App auf Tablet, Ansicht der Bedienoberfläche im Bereich Anlagenverwaltung

Access Gate regis­trieren

In Ihrem eigenen myHager-Konto können Sie das Access Gate Ihres Kunden regis­trieren. Damit haben Sie die Möglich­keit, Ände­rungen an der Anlage aus der Ferne vorzu­nehmen - falls Ihr Kunde das wünscht. Soll die Anlage zu einem späteren Zeit­punkt modi­fi­ziert werden, entfällt die Anfahrt zum Kunden.

von