Planungs­büro ITG,
Eching

Ladelö­sungen für Unter­nehmen: Wall­boxen, Last­ma­nage­ment und Ener­gie­ver­tei­lung aus einer Hand

Modernes Gewerbegebäude mit großer Glasfassade und Gehweg an einem klaren Tag

Nach­hal­tige Elek­tro­in­stal­la­tion: Die Hager Ladelö­sung rund um die Lade­sta­tion witty share und den intel­li­genten Last­ma­nager macht den auf der Park­platz­über­da­chung des Planungs­büros ITG erzeugten PV-Strom für Mitar­beiter- und Firmen­fahr­zeuge nutzbar. Im Inneren des Gebäudes sorgt die Hager System­technik für opti­male Effi­zienz, hohen Komfort und maxi­male Sicher­heit.


Doppelte Funk­tio­na­lität
Strom­er­zeu­gung und Wetter­schutz

Die groß­flä­chige Photo­vol­taik-Anlage wurde als Park­platz­über­da­chung umge­setzt. Damit verbindet sie die ökolo­gi­sche Strom­er­zeu­gung mit dem Schutz der Fahr­zeuge vor Witte­rungs­ein­flüssen.



Maxi­male Effi­zienz durch
intel­li­gentes Last­ma­nage­ment

Dyna­mi­sche Rege­lung des Lade­stroms

An den insge­samt zwölf witty share Lade­sta­tionen von Hager können die Mitar­beiter sowohl ihre eigenen Fahr­zeuge als auch die ITG-Firmen­fahr­zeuge nahezu klima­neu­tral laden. Das Hager Last­ma­nage­ment sorgt dafür, dass hierbei immer die maxi­male Leis­tung zur Verfü­gung gestellt wird, ohne den Gebäu­de­an­schluss zu über­lasten.



witty share –
mehr als eine Lade­sta­tion

System­lö­sung zum Bau kompletter Ladein­fra­struk­turen

witty share ist Bestand­teil einer kompletten Ladein­fra­struktur-Lösung, auf die das Planungs­büro ITG bei der Nutzung seines selbst­er­zeugten PV-Stroms gesetzt hat – inklu­sive Wall­boxen, Last­ma­nager und der Tech­nik­zen­trale univers Z mit Kaskaden-Wand­ler­mes­sung für ein dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment.

Eich­rechts­kon­forme Wallbox:
Frei­schal­tung und Abrech­nung über RFID

Indi­vi­du­elle Iden­ti­fi­zie­rung der Nutzer erleich­tert steu­er­kon­forme Abrech­nung

Die Frei­schal­tung der witty share Lade­sta­tionen erfolgt mit RFID-Karten, die gleich­zeitig auch als Zutritts­karten zum Firmen­ge­bäude funk­tio­nieren. Über die perso­na­li­sierten Karten kann zudem der bezo­gene Lade­strom erfasst und abge­rechnet werden.



Die Hager Ener­gie­ver­tei­lung

Dreh- und Angel­punkt der Ladein­fra­struktur

Die univers Z Ener­gie­ver­tei­lungen von Hager sind in beiden Gebäu­de­teilen instal­liert – eine von ihnen über­nimmt die Ener­gie­ver­tei­lung von acht Lade­sta­tionen im Geschäfts­be­reich „Heizung, Lüftung, Klima“. Die zweite regelt die vier Lade­sta­tionen des Geschäfts­be­reichs „Elek­tro­pla­nung“.



Projekt­un­ter­stüt­zung
durch den Hager Außen­dienst

Die Daten- und Strom­ver­tei­lung der Ladein­fra­struktur hat das regio­nale Hager Service Center mit der Planungs­soft­ware Hagercad im Rahmen der Projekt­be­treuung über­nommen und mit univers Z ausge­führt. Die Projekt­be­treuung durch den Hager Außen­dienst loben die Geschäfts­führer Franz-Xaver Nagl und Rainer Stier­storfer ausdrück­lich: „Hager hat uns über alle Projekt­phasen hinweg von der Planung bis zur Inbe­trieb­nahme hervor­ra­gend betreut und beraten. Und auch bei den Anpas­sungen zur Opti­mie­rung der Anlage im laufenden Betrieb können wir uns weiterhin auf die Unter­stüt­zung des Herstel­lers verlassen.“



Türkom­mu­ni­ka­tion mit Elcom

Optisch und tech­nisch über­zeu­gender Auftritt

Die Elcom Audio-/Video Türsprech­an­lage aus hoch­wer­tigem Edel­stahl signa­li­siert bereits im Eingangs­be­reich den hohen tech­ni­schen Anspruch des Neubaus. Hinter der elegant designten Front­platte ohne sicht­bare Verschrau­bung verbirgt sich die einfach zu instal­lie­rende 2Draht-Technik.
Die Innen­sta­tion Elcom touch Video ist in einer Tisch­kon­sole plat­ziert, die sich im Sekre­ta­riat befindet. So ist vom Schreib­tisch aus erkennbar, wer vor der Tür steht.



Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Inge­nieur­ge­sell­schaft für tech­ni­sche Gebäu­de­aus­stat­tung ITG, Eching

 

Elek­tro­planer:

Inge­nieur­ge­sell­schaft für tech­ni­sche Gebäu­de­aus­stat­tung ITG, Eching

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Elektro Köberle GmbH, München

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Chris­tian Seitz, Vertriebsteam Region Süd


Impres­sionen


Zwei Personen gehen auf ein modernes Geschäftsgebäude mit roter und grauer Fassade und großen Fenstern zu
Ladestation für Elektrofahrzeuge mit Bedienungsanleitung und Person, die einen Ladestecker hält
Moderner Büroraum mit Glaswänden und Türen, Einbaubeleuchtung und einer Person am Ende des Flurs
Hager-Ladestation für Elektrofahrzeuge mit im Vordergrund ladendem Auto

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

15DE0345_REF_B_Blueprint-B13_Hager-Forum_0875-ootb_lan

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.