Char­lot­ten­höfe,
Berlin

Eine der attrak­tivsten Wohn­an­lagen in Berlin-Char­lot­ten­burg

Moderne Gebäudefassade mit Eingangstür und geparktem Roller

Zwischen mondänem Kurfürs­ten­damm und dem Kiez rund um den Ludwig­kirch­platz liegen die Char­lot­ten­höfe. Die Wohn­an­lage in der Liet­zen­burger Straße fügt sich harmo­nisch in die Umge­bung ein und gehört zu den attrak­tivsten in Berlin-Char­lot­ten­burg.

Einen Beitrag zur Exklu­si­vität des Ensem­bles leistet die lösungs­ori­en­tierte Elek­tro­in­stal­la­tion von Hager in Kombi­na­tion mit Schal­tern und Bedien­ele­menten aus dem Berker Programm R.3.


Schal­ter­pro­gramm
Berker R.3

Das Berker Programm R.3 mit seinen quadra­ti­schen Rahmen und runden Zentral­stü­cken passt zum stil­vollen Inte­rieur der Wohnungen. Zudem verfügt es über eine enorme Programm­tiefe. Neben einer Doppel­steck­dose ist hier eine 2fach-Kombi­na­tion aus Anten­nen­an­schluss und Netz­werk­technik im Einsatz.

Jalou­sie­steue­rung

In den hoch­wertig ausge­stat­teten Wohnungen wurden Jalou­sie­t­aster für die Sonnen­schutz­steue­rung eben­falls aus dem Berker Programm R.3 Glas in polar­weiß gewählt.

Hager Boden­in­stal­la­tion
mit Edel­stahl­kas­sette

Als beson­derer Komfort wurden in den Wohn­zim­mern für die Versor­gung frei­ste­hender Regal­wände bzw. Couch­gar­ni­turen Boden­dosen von Hager mit Edel­stahl­kas­sette, bestückt mit 3fach Steck­dose-SCHUKO® und sechs RJ45-Ports in 3fach-Monta­ge­platte einge­setzt. So werden störende Kabel vermieden.

Zähler­schrank

Über die FI/LS-Kombi­na­tionen mit 10 kA Kurz­schluss­strom­fes­tig­keit für den Einsatz im oberen Anschluss­raum werden die Keller­be­leuch­tung und Steck­dosen der Eigen­tü­mer­keller versorgt. Über ein durch einen Mess­stel­len­be­treiber nach­rüst­bares Smart Meter Gateway im Raum für Zusatz­an­wen­dungen (ober­halb der eHz) kann der Kunde z. B. seinen Ener­gie­ver­brauch online aktuell einsehen.



Ausge­wählte Produkte,
die hier einge­setzt wurden

Berker R.3

R.3 setzt mit seinen quadra­ti­schen Rahmen und runden Zentral­stü­cken Akzente. Das gilt für die Licht­steue­rung, aber auch bei der Bedie­nung weiterer Funk­tionen. Die kantigen Rahmen verhelfen dem Programm zur markanten Optik.

Hager Bodeninstallationssysteme

Hager Unter­flur­system

Das Unter­flur­system electraplan ergänzt mit Steck­dosen und Multi­media-Anschlüssen die elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur in den Wohn­zim­mern.

Frontalansicht Hager Technikzentrale (Zählerschrank) mit u.a. eHZ, Schalt-/Schützgeräten und Multimedia-Anwendungen

Zähler­schrank

Der Zähler­schrank für die digi­tale Zukunft. Die neue Tech­nik­zen­trale 4.0 ist perfekt auf die Inte­gra­tion intel­li­genter Mess- und Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­teme vorbe­reitet.



Impres­sionen


Modernes Wohngebäude mit Balkonen und einem grünen Innenhof
Eleganter Flur mit Wandleuchten und dekorativen Mustern in einem Geschäftsgebäude
Elegant gestaltetes Schlafzimmer mit modernem Bett und Wandspiegel-Dekor, französische Türen führen auf einen Balkon
Modernes Kücheninterieur mit Einbaugeräten und LED-Beleuchtung
Elegante Innenraumansicht mit moderner Beleuchtung, stilvollen Möbeln und Steckdosen an der Wand
Modernes Wohnzimmer-Interieur mit Designer-Kronleuchter, Stehlampe, Wandkunst und Balkonausblick
Modernes Schlafzimmerinterieur mit großer Pendelleuchte, Spiegelschranktüren und Balkontüren
Modernes Badezimmer-Interieur mit elegantem Wasserhahn und weißem Waschbecken, Glasablage mit Trinkgläsern und Steckdose
Modernes Zimmer mit Lichtschalter und Steckdosen an der Wand neben der Tischlampe

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Anjo 1 GmbH, Pforz­heim

 

Archi­tekt:

Patzschke & Partner Archi­tekten, Berlin

 

Vertrieb:

CESA Invest­ment GmbH, Berlin

 

Hochbau:

Kasimir Bauun­ter­neh­mung, Berlin

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Iden Elektro Instal­la­tions GmbH & Co. KG, Berlin


Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7


Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

15DE0345_REF_B_Blueprint-B13_Hager-Forum_0875-ootb_lan

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.