Am Sonnen­bühl,
Bad Dürrheim

Ein Smart-Home-Pilot­pro­jekt der Bauge­nos­sen­schaft Fami­li­en­heim Villingen-Schwen­ningen

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und großen Fenstern, Potenzial für intelligente Hausautomatisierungssysteme

Start­schuss ins digi­tale Miet­zeit­alter

Alle 50 Wohnungen der drei Genos­sen­schafts-Wohn­bauten „Am Sonnen­bühl“ sind mit Smart Home-Technik auf Basis von KNX ausge­stattet. Licht, Heizung und Jalou­sien werden stan­dard­mäßig intel­li­gent gesteuert. Über Schalter. Das senkt die Hemm­schwelle und nimmt Rück­sicht auf die Gewohn­heiten der Mieter. Wer die Wohnung über sein Smart­phone steuern und für sich ange­passte Szenen erstellen möchte, kann sich die Hager Visua­li­sie­rung domovea instal­lieren lassen und damit das ganze smarte Universum betreten.


Smart Home
to Go

Jedem Mieter steht es offen, sein Smart Home mit einem domovea-Server zu erwei­tern. Dann kann es auch über Smart­phone, Tablet oder per Sprach­steue­rung bedient und mit dem Internet der Dinge (IoT) verbunden werden. Beim Auszug kann der domovea-Server ausge­baut und im neuen Zuhause wieder einge­setzt werden. Voraus­ge­setzt, auch dieses ist KNX-verka­belt.

Diese Mieterin kann ihre smarte Wohnung mit Tastern oder per Tablet steuern.

Smarte Technik -
klas­sisch gesteuert

Über die Berker KNX-Taster mit Busan­koppler lassen sich die einzelnen Kompo­nenten separat ansteuern (Aktorik von Berker), intel­li­gente Verknüp­fungen herstellen oder ganze Szena­rien abspei­chern und wieder abrufen. Die Taster sind indi­vi­duell beschriftet. Das erleich­tert beson­ders älteren Menschen die Bedie­nung. Sie erleben smarten Komfort ohne ihre Gewohn­heiten ändern zu müssen. Die smarten Taster sind hier in der Berker-Desi­gn­linie Q.3 verbaut.

Smarte KNX-Taster in der Berker Designlinie Q.3 erlauben die Steuerung von Beleuchtung, Jalousien oder ganzer Szenarien im Flur, in der Küche oder auf der Terrasse.

Durch­gän­giges
Design

Der archi­tek­to­ni­sche und tech­ni­sche Anspruch setzt sich auch im Design fort. Alle sicht­baren Teile der Instal­la­tion (Berker und Elcom) ergeben ein harmo­ni­sches Gesamt­bild: Steck­dosen, KNX-Taster und Sensoren präsen­tieren sich im Berker-Rahmen­pro­gramm Q.3. Die Elcom-Innen­sta­tion für die Video-Türsprech­an­lage (Elcom Touch Video) ergänzt es perfekt.

Elcom Video-Innenstation in demselben Design wie die smarten KNX-Taster, Sensoren und Steckdosen des Berker Rahmenprogramms Q.3


„Man baut heute für eine Lebens­dauer von 50, 70 Jahren. Da werden auch tech­nisch die Grund­steine für die Zukunft gelegt.“
Matthias Mager

Matthias Mager

Proku­rist und Leiter der Abtei­lung Vermie­tung bei der Bauge­nos­sen­schaft Fami­li­en­heim Villingen-Schwen­ningen



Bereit für die
Ener­gie­wende

Das Herz der drei Wohn­ge­bäude „Am Sonnen­bühl“ ist die Tech­nik­zen­trale 4.0 für Mehr­fa­mi­li­en­häuser. Sie ist nach VDE-AR-N 4100 für die Anfor­de­rungen der Ener­gie­wende gerüstet und absolut zukunfts­si­cher. Durch die vorbe­rei­teten seit­li­chen Schran­köff­nungen für Quer­ver­drah­tungen kann nicht nur die Instal­la­tion, sondern auch die Tech­nik­zen­trale selbst jeder­zeit erwei­tert und auch solchen Anfor­de­rungen ange­passt werden, die wir heute noch nicht kennen. Auch die einge­setzten Hager-Modu­lar­ge­räte sind Ener­gie­wende-fähig. Ergänzt wird die Tech­nik­zen­trale im Keller durch Feld­ver­teiler und volta Klein­ver­teiler in den Wohnungen.

Die Hager Technikzentrale 4.0 mit offenen Verteilertüren.

Zukunfts­fä­hige
Türkom­mu­ni­ka­tion

Das Elcom Paketbox-Inter­face verbindet die digi­tale Brief­kas­ten­an­lage von Renz lückenlos mit den Video-Innen­sta­tionen von Elcom. Bei Mieter­wechsel kann der Name auf dem Display der Außen­an­lage von der Zentrale aus geän­dert werden.

Frontansicht der digitalen Briefkastenanlage von Renz.

Ausge­wählte Produkte,
die hier einge­setzt wurden

Frontalansicht Berker Q.3 Lichtschalter mit 1-fach Wippe und Rahmen in Weiß

Berker Q.3

Ob als Schalter, Steck­dose oder mit USB-Lade­ports: Wie alle Berker Desi­gn­li­nien bietet der Q.3 Funk­tionen für sämt­liche Anfor­de­rungen. Auch bestens geeignet für die Instal­la­tion im Brüs­tungs­kanal.

Frontalansicht Hager Technikzentrale (Zählerschrank) mit u.a. eHZ, Schalt-/Schützgeräten und Multimedia-Anwendungen

Die Tech­nik­zen­trale

Der Zähler­schrank für die digi­tale Zukunft. Die neue Tech­nik­zen­trale 4.0 ist perfekt auf die Inte­gra­tion intel­li­genter Mess- und Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­teme vorbe­reitet.

Das Elcom Paketbox-Interface in der Anwendung.

Elcom Paketbox-Inter­face

Als Schnitt­stelle zwischen Elcom Innen­sta­tionen und Paket­boxen von RENZ und s: stebler. Eine Nach­rüs­tung beste­hender 2Draht Instal­la­tionen ist problemlos möglich.

Frontalansicht Hager TJA470 Domovea Expert KNX/EIB Server in Nische einer Ziegelsteinwand

domovea expert Server

domovea expert ermög­licht umfang­rei­chere und komple­xere Anwen­dungen in Smart Home und Smart Busi­ness.


Projekt­be­tei­ligte

Bauherr / Investor:

Bauge­nos­sen­schaft Fami­li­en­heim eG, Villingen-Schwen­ningen

 

Archi­tekt:

Archi­tek­tur­büro Janasik, Villingen-Schwen­ningen

 

Bauun­ter­nehmen:

Rosen­berger Baudi­enst­leis­tungen GmbH, Villingen-Schwen­ningen

 

Elek­tro­pla­nung:

Inge­nieur­ge­sell­schaft für Gebäu­de­technik u. Ener­gie­pla­nung: plus-energie GmbH, Villingen-Schwen­ningen

 

Digi­tale Brief­kas­ten­an­lage mit inte­grierter Elcom Türkom­mu­ni­ka­tion:

Renz­group

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Mundinger & Wosl GmbH, Bad Dürrheim

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Dietmar Schil­linger, Außen­dienst Zweckbau, Region Südwest 

Außenansicht der smarten Wohnanlage "Am Sonnenbühl" in Bad Dürrheim.

Impres­sionen


Moderner intelligenter Thermostat und Steuerungspanel für Hausautomation an der Wand neben einer Holztür
Modernes Zuhause mit verschwommener Person im Hintergrund und Fokus auf wandmontiertem Smart-Thermostat und multifunktionalem Lichtschalterpanel
Person stellt Hausautomationssystem an der wandmontierten Touchpanel-Steuerung ein mit Thermostat-Anzeige im Hintergrund
Moderner Hauseingang mit unscharfer Person, die an einem Klingeltableau und Briefkastenschlitzen vorbeigeht
Elektrische Schaltschränke in einem Technikraum mit Kabelrohren
Person geht vor modernen Wohngebäuden entlang, mit Fokus auf elektrischen Installationen wie Außenbeleuchtung

Elek­tro­tech­ni­sche Gesamt­kon­zepte für die Wohnungs­wirt­schaft

Mehr Infos zu elek­tro­tech­ni­schen Gesamt­kon­zepten für die Wohnungs­wirt­schaft finden Sie in unserer Broschüre „Zukunft instal­lieren“.

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

15DE0345_REF_B_Blueprint-B13_Hager-Forum_0875-ootb_lan

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.